This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:SN65DSI83ZQER 和 SN65DSI83TPAPRQ1之间的差异

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962516/sn65dsi83-q1-difference-between-sn65dsi83zqer-and-sn65dsi83tpaprq1

器件型号:SN65DSI83-Q1

大家好、

我的客户将 SN65DSI83ZQER 替换为 SN65DSI83TPAPRQ1。

除了封装和温度范围外、这些器件之间是否有任何差异?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota-San、

    这些器件的功能相同。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.-San:

    注意到。

    感谢您的快速回复。

    此致、

    Shota Mago