请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD1781-Q1 大家好、
客户正在 DVR 应用中使用 SN65HVD1781-Q1、他们想知道如何确定 RS485总线中支持的最大节点数?
如果节点号大于5、它们的总线将经常报告故障和不稳定。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户正在 DVR 应用中使用 SN65HVD1781-Q1、他们想知道如何确定 RS485总线中支持的最大节点数?
如果节点号大于5、它们的总线将经常报告故障和不稳定。
谢谢。
请参阅 RS-485基础知识:如何计算网络上的单位负载和最大节点数。
但对于六个节点、问题可能不是缺少驱动强度、而是端接错误、存根长度、节点间距或接地错误。 请提供有关这些方面的信息。 (请参阅 《RS-485设计指南》及其引用的应用节点。)