This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:VREF1和 VREF2是否可以是相同的电压?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956125/pca9306-can-vref1-and-vref2-be-same-voltage

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:SN74AUC2G66

您好、 VREF1和 VREF2可以是相同的电压吗?  我的客户希望两个引脚都使用1.8V 电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、这是无法完成的。 建议运行条件表显示:

    (1)为了支持转换、VREF1支持1.2V 至 VREF2 - 0.6V 的电压。VREF2必须介于 VREF1 + 0.6V 至5.5V 之间

    该器件是无源开关、不会缓冲信号。 如果要断开两侧的连接、请使用 SN74AUC2G66等模拟开关。