This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:功率耗散问题

Guru**** 2917500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956123/thvd1452-power-dissipation-question

器件型号:THVD1452

您好!

我对 THVD1452的功耗有疑问:

第7.6段显示 THVD1452的 PD 为320-360mW、而第7.7段中的 ICC 表示最大电源电流为3mA、因此在我的情况下 V*i=3.3V*3mA=9.9mW。

您能解释一下区别吗?

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    静态电源电流在空载条件下进行测量。 在通过总线发送电流时测量功率耗散。