This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:USB 速度

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB319-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962765/tusb319-q1-usb-speed

器件型号:TUSB319-Q1

大家好、

TUSB319-Q1的产品页面显示 USB 速度为480Mbps、但数据表显示它可用于 USB 3.1。 器件是否限制在480Mbps?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TUSB319-Q1可用于 USB 2和 USB 3应用。 TUSB319用于 USB-C CC 逻辑、并且实际上不在 USB2或 USB 3协议上运行。