This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:我们可以有 RJ45到 RS485转换器参考电路吗?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410, TIDEP0079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962478/thvd2410-may-we-have-rj45-to-rs485-converter-reference-circuit

器件型号:THVD2410
主题中讨论的其他器件: TIDEP0079

你(们)好,先生  

我们可以使用 RJ45到 RS485转换器参考电路吗?

我们在设计时需要注意什么? DE/RE 引脚将由 CPLD 外部控制。

                      令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    我不确定我是否完全了解您要查找的应用。 您是否意味着您打算通过 RJ45连接器传输 RS-485信号?

    您可以在此处找到我们的 RS-485和 RS-422参考设计。 我知道 TIDEP0079使用 RJ45连接器、但 THVD2410目前没有专门针对该器件的任何参考设计。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    我添加客户块。 您是否知道如何从 RJ45连接到 RS485? 有建议部件?

    e2e.ti.com/.../RS485.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    您知道 RJ45上有什么信号吗? RS485 (THVD2410)似乎需要将 RS485信号转换为 Continuity I、并将 Continuity O 转换回 RS485。 如果是这样、RJ45连接到 THVD2410的 A/B 引脚、而 R=Continuity _I、D=Continuity _O

    此致、

    Hao