Other Parts Discussed in Thread: TCA9535
大家好、
对于我们客户的以下情况、我希望通过 TCA9535的 INT 引脚向您寻求帮助: 
所有端口0都在输入中、所有端口1都在输出中。
对于输入端口0、它们具有100k 的外部 R 上拉电阻。
其中一些 R 连接到 TCA9535的同一 VDD (VDD_ON)、其中2个连接到另一个 VDD (使用负载开关 IC 切断)。
起初、VDD 为低电平、INT 引脚正常工作、但当它们打开 VDD 时、INT 引脚不工作、即使输入发生变化也保持低电平。
请告诉我您在上述原理图中的输入。
谢谢、
Jonathan