This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0701:IEC60601-2-27负除颤放电@ 400J 以替代 MAX30034

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS0701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955830/tvs0701-iec60601-2-27-negative-defib-discharge-400j-to-replace-max30034

器件型号:TVS0701

您好!

我们的客户正在设计一种医疗传感器贴片、根据 IEC60601-2-27要求在电极输入端提供 AED 除颤保护。  它们用于 使用 MAX30034进行钳位。  TVS0701能否替代 MAX30034?  我将附上除颤放电测试的 TINA 仿真、以供您参考。  另请查看 MAX30034数据表、了解 IEC60601-2-27测试 IV 曲线。  我不太清楚 TVS0701是否可以通过 IEC 测试。  请提供您的反馈。  Thanks.e2e.ti.com/.../MX10_5F00_DefibTest_5F00_CM.TSC

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    遗憾的是、我找不到任何 TI ESD/TVS 保护器件来替代 MAX30034。 我们测试器件的主要 IEC 标准是 IEC 61000-4-2、 IEC 61000-4-4、 IEC 61000-4-5和 IEC 61643-321。 我不熟悉 IEC 60601-2-27、但这似乎仅适用于 AED 和 ECG。 由于 AED 特别发出高压冲击、因此保护标准将与一般 ESD/TVS 保护大不相同。  如果您需要有关此方面的更多信息、请告诉我。  

    此致、

    Matt Smith