This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:Android OS 上 TUSB8042眼图测试配置问题

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961849/tusb8042-question-for-tusb8042-eye-diagram-test-configuration-on-android-os

器件型号:TUSB8042

大家好、

我们的客户希望在 Android 操作系统上测试 TUSB8042下游端口眼图、但无法在下游端口上获得正常的测试信号。 在 Android 操作系统下、我们是否有此测试的测试指南? 我们的集线器是否需要任何配置来实施此眼图测试?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    集线器必须从主机接收 USB 命令以发送测试数据包-它是 USB 2.0所需的支持测试模式之一。  我不知道任何 Android 测试工具、有适用于 Windows 或 Linux 的工具。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    您能否帮助指定此测试需要主机向我们的集线器发送哪些命令? 此外、客户想要测试来自集线器的 USB3.0信号眼图输出、对如何实现它有什么意见?

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    TI 没有关于如何在 USB 主机中实现标准 USB 合规性命令的指南。

    客户可以查看 USB 2.0规范的第7.1.20节、了解如何创建测试模式 test_packet 命令。

    为了符合 USB 3.0标准、USB 主机控制器需要在测试的下行端口上启用合规模式、然后才能进行测试。 更多信息、请参阅 USB 3.2规范的第7.5.5节。

    此致、

    JMMN