This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:与 SN65176B 对接

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65176B, SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955524/sn65hvd72-interfacing-with-sn65176b

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件:SN65176B

您好!

我的客户在  一条485总线上使用 SN65HVD72和 SN65176B。

我已经阅读过一些文章、说5V 485收发器和3.3V 收发器可以在同一总线上正常工作。

但我的问题是:

它们在 SN65HVD72的 A 和 B 引脚上添加了钳位二极管。  由于 SN65176B 由5V 电源供电、A 或 B 上的输出可能高达5V、这是否会导致电流流经以下原理图中的钳位二极管 D18和 D20? 这似乎是一个问题。

此外、在一条485总线上、我们是否需要将所有收发器 GND 连接在一起? 或者、我们只能将 A 和 B 连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    我们的申请正在查看这一点、我们将在明天向您回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    您 的疑虑是合法的。 但是、RS-485收发器(3.3V 或5V)可根据标准使用-7V 至12V 的共模电压、该电压 应 处于 二极管(如 SM712) 的工作区域内。 出于同样的原因、如果节点之间的接地电位差不超过-7V 至12V、则不必将接地连接在一起。 以下 是供 您参考的应用手册。

    此致、

    Hao

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    那么、您认为我们应该移除原理图上的 D18和 D20吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    应用 D18和 D20的目的是什么? 我想、如果您不想钳制总线电压、可以将它们移除。

    此致、

    Hao