This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106:如何获取 MAC 地址?

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955668/tlk106-how-to-get-the-mac-addresses

器件型号:TLK106

你好。

我们将使用板载 TLK106生成一系列器件。
终端设备的用户要求我们提前提供 MAC 地址。 他将根据这些信息设置 gird 基础设施。

在制造终端设备之前、是否有办法获取分配给特定 TLK106器件的 MAC 地址信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    MAC 地址属于上层、与 DP83867 PHY 无关。 PHY 不会生成任何 MAC 地址。

    另请注意、不建议在新设计中使用 TLK106。 DP83822或 DP83826可能是 TI 持续支持的更好选择。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin。

    我的意思是、MAC 地址(在使用 TLK106的情况下)由 MCU/MPU 确定、由哪个 TLK106控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    没错。

    此致、
    Justin