This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:通过 HID 至 I2C 接口访问寄存器

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962522/tusb8043a-access-registers-via-hid-to-i2c-interface

器件型号:TUSB8043A

各位专家、您好!

它是否能够在 I2C EEPROM 模式下通过 HID 至 I2C 接口访问配置寄存器?

这些配置 似乎只能从 EEPROM 加载或从外部 SMBus 主机访问。

我需要按实用程序更改端口配置、但我不希望在我们的解决方案中使用 MCU。

在 I2C 模式下是否可以访问具有给定 SMBus 从地址(10001xyz)的寄存器?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    SMBus 跟随器地址在 I2C 模式下不起作用。 如果未使用 EEPROM、则需要 SMBus 主机来更改端口配置。