This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:断电时序

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962646/tusb4020bi-power-off-timing

器件型号:TUSB4020BI

您好!  

我们使用内部电源而非 VBUS 来运行 TUSB4020BI。
当电源关闭时、我们应按什么顺序关闭 VDD33和 VDD?  此时是否应将 GRTSTz 设置为低电平?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的加电序列比断电序列更重要、无需特定的断电序列。 如果您使用被动复位、则一旦 VDD3被移除、GRSTz 将为低电平。 如果您使用的是有源复位、我建议在断电之前将 GRST 设置为低电平。