This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:DP83849IF ESD 测试故障

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955966/dp83849if-dp83849if-esd-test-failure

器件型号:DP83849IF

您好!

我的一位客户接触 了以太网接口 RJ45外壳上的8KV 放电实验。 DP83849IF 似乎很容易在测试中出现故障。 客户使用万用表测量 以太网差分线路到 GND 的阻抗。 阻抗仅为82欧姆。 差分线路之间的阻抗为0欧姆。 通常 、以太网差分线路到 GND 的阻抗约为580Ohm。 我可以通过电子邮件向您发送客户的原理图。 您是否介意为我提供一些建议?

非常感谢您的帮助!

此致、

Wenting +

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、  

    我已申请连接、以通过电子邮件提供原理图。

    此致、
    Justin