This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:它是否适用于两个主器件和一个从器件?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955843/tca9543a-is-it-applicable-to-two-masters-and-one-slave

器件型号:TCA9543A

尊敬的 TI 专家:

与下面的块一样、它是否适用于两个主器件和一个从器件?

如果 TCA9543A 不适用、请推荐可能的器件。

谢谢。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Downey Kim:

    我们的 I2C 开关没有任何类型的主仲裁功能。 如果没有在两个 CPU 上设置某种软件、我就看不到这种系统在工作。  

    我可以想到的任何替代解决方案都涉及到两个 CPU 的附加软件、并且涉及具有选择器引脚的常规 MUX 器件。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果所有主器件都支持多主器件、则可以在同一总线上具有多个主器件。 (几乎所有的 μ I²C 硬件实现都允许这样做、但您必须检查软件。) 在这种情况下、不得使用开关。