This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:上电序列

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962714/tmds171-power-up-sequence

器件型号:TMDS171

大家好、

应首先为哪个电源轨、VDD 或 VCC 上电?

图23令人困惑、因为似乎没有限制。

数据表中有如下描述。 这是否意味着、如果在 VDD 和 VCC 稳定后 td2 (100usec min)秒开启 OE、它们不需要注意 VDD 和 VCC 的上电序列?

'如果 OE 保持低电平直到 VDD 和 VCC 稳定、则无需电源轨序列。'

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San

    数据表中有如下描述。 这是否意味着、如果在 VDD 和 VCC 稳定后 td2 (100usec min)秒开启 OE、它们不需要注意 VDD 和 VCC 的上电序列?

    您的理解是正确的。 只要它们将 OE 保持在低电平直到 VDD 和 VCC 稳定、就不需要 VDD 和 VCC。 我们建议 OE 引脚上有一个0.22uF 的下拉电容、

    谢谢

    David