This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:TCA9800的时间要求参数

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955785/tca9800-time-requirements-parameters-of-tca9800

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件: TCA9803

大家好、

我的客户现在正在使用 TCA9800、我们想要检查它在这里意味着100kHz (它是否意味着器  件只能支持100kHz 以上的频率)。 对于这里的上升时间和下降时间、 它意味着输入还是输出? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    时序要求只是意味着我们确保器件能够在最低频率下支持100kHz。 以较低的频率使用器件也会起作用。 该器件在设计时考虑了400kHz 频率、但可能不满足上升时间要求、具体取决于 B 侧的负载。 (如果预期容性负载较高、则升级到 TCA9803可能允许您在满足 I2C 上升时间要求的同时支持高达400pF 的容性负载)如果您希望确保400kHz 频率、则可能需要使用该系列中的其他器件之一。  

    "对于这里的上升时间和下降时间、 这意味着输入还是输出?"

    端口位于上升和下降时间旁边的列中。 例如、上升时间的第一行告诉您、如果上拉电阻为1.35k、负载为50pF、则端口 A 上的预期上升时间为57ns。

    -Bobby