This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:AM26LV31E/32E 的 EVM

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955733/am26lv31e-evm-of-am26lv31e-32e

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件:AM26LV32E、

您好!

我的客户要求使用评估板来评估 AM26LV31E/AM26LV32E。
但是、没有 EVM。  正确吗?   此外、您是否有任何建议板来评估它们?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    没错、没有专门针对该器件的 EVM。 由于此器件和类似的其他器件相当旧、遗憾的是我们没有 EVM。 我将与我们的 RS422/RS485专家合作、了解我们的选项并报告。 感谢您对此的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    给我带来的不便、我深表歉意。 如果您订购的是 SOIC 样片、则可以使用此通用 EVM 进行评估、因为外部 组件 很少。

    www.ti.com/.../OPAMPEVM-SOIC

    您甚至可以为 NS 封装使用试验电路板。

    此致、

    Hao