This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:IN0/1和 OUT0/1多路复用器问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955131/lmh1219-in0-1-and-out0-1-mux-issue

器件型号:LMH1219

大家好

我们遇到了 LMH1219 IN0/1和 OUT0/1多路复用器的问题。

我们在此设置 CTLE 第0x31=3F 页以声明它由内部寄存器控制。

然后、我们设置 CTLE 第0x90=20、0x1C=98、0x 1E=29、0x31=23页、以使其使用 IN1输入、并使用 OUT0和 OUT1输出;

电缆 EQ 页面0x30=2A、0x31=41、0x32=2A、0x33=41。

IN1上的测试数据速率为11.88Gpbs。

OUT0通常可以输出信号、但 OUT1不能输出信号、这很奇怪。 只有当我们将 IN_OUT_SEL 引脚连接到具有所有其他硬件控制引脚悬空的高电压时、OUT1和 OUT0才能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意 LMH1219编程指南(SNLU187C)第3.7.4节。 我相信您可能不会设置寄存器0x3F[4]。 编程指南的这一部分指定了使能 IN1到 OUT0和 OUT1的寄存器设置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser

    我从 LMH1219读取所有寄存器、如下所示。 0x3F=1E

    CTLE
    0003 4580 0000 0000 501F 0800 9369
    27E0 A090 0000 2525 4000 A003 5800 0990
    0000 0040 4008 9200 0000 3000 7208 2406
    0000 1188 3F1F 1100 0000 0041 6100 801E
    0040 8050 C090 54A0 B095 69D5 99A5 E6F9
    0000 8000 0002 00A2 B095 E9D5 99A7 E6FB
    2631 703D ff00 0000 000A 441F 0000
    0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    电缆 EQ
    0884 043F 0000 A024 2701 0537 0125 3702
    0A02 0804 3C00 0008 0108 01A7 0000 0000
    00CA 0000 0A00 0020 4089 0B20 0000
    2C60 1700 0000 0000 0000 0000 0000
    0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否确认您是否有 LMH1219编程指南? 通过使用这些设置,我们能够同时启用 OUT0和 OUT1。 上述设置与建议的寄存器设置不同。 我们需要确保您使用编程指南中记录的设置来执行此操作和其他操作。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser

    我将使用编程指南重新检查寄存器、并在稍后反馈给您。