This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:MIPI CSI 禁用 LP 模式

Guru**** 2595580 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962277/ds90ub954-q1-mipi-csi-disable-lp-mode

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好、TI 支持团队

我想禁用954 mipi CSI LP 模式、因为我只想验证 HS 模式眼图。 您能不能检查一下如何实现它。  

从我的角度来看、我使用 ALP_Documents\PreDefScripts\DS90UB954中的测试模式   

例如 954_400Mbps_CSI.py;953to954_patgen_YUV_1920x1080p-4Lanes-Working.py; 954_patgen_RGB888_colorbar_1920x1080p30.py

我将寄存器0x02 output_sleep_state_select 位2添加到0、CSI TX 输出将强制进入 HS-0状态。 但无法从 MIPI 数据信号中禁用 MIPI LP 模式。  

谢谢

裕泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yugai、  

    无法强制 TX 进入仅 HS 模式。 这违反了 MIPI 标准。  

    谢谢、

    Sally

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sally