This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30-EP:SN65HVD3x 数据表错误

Guru**** 2866950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962423/sn65hvd30-ep-error-on-sn65hvd3x-data-sheet

器件型号:SN65HVD30-EP

大家好、

你好。

在 SN65HVD3x 数据表的第12页图7中、y 轴上的输出电流值似乎缺少0、因为高电平输出电流的电气规格似乎与列出的值不符。

这是错误吗?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    感谢您将此问题提交给 E2E。 该图显示了输出从低电平转换为高电平期间的电流消耗、而数据表中的参数列出了最低稳态值。 由于驱动器输出电流列为最小值、因此实际稳态电流消耗将高于此值、如图7所示。

    这有道理吗?

    此致、