This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:DS90UB933能否在934为 DOUT2-9输出时支持 DIN0-7输入?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962151/ds90ub933-q1-can-ds90ub933-support-din0-7-input-while-934-is-output-dout2-9

器件型号:DS90UB933-Q1

大家好、

在8位并行模式下、设置是否正常以及如何配置器件模式或寄存器?

DS90UB933连接低8位输入(D0-7)、DS90UB934连接高8位输出(D2-9)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    这不受支持、因为映射是一对一的。

    最棒的

    Jiashow