This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:IBIS 模型警告和注意事项

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962165/dp83620-ibis-model-warnings-and-cautions

器件型号:DP83620

您好!

 当使用"Check Syntax (委员会解析器)"使用 Hyperlynx Visual IBIS 编辑器进行检查时、DP83620的 IBIS 模型会生成警告和注意事项。 我已附上 PDF、其中包含警告和注意事项。

e2e.ti.com/.../DP83620-IBIS-warnings-and-cautions.pdf

请对其进行纠正并提供正确的 IBIS 模型

谢谢

Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viswa、  

    您能描述一下您在仿真中看到了什么错误吗? 此模型很旧、在以前的应用程序中已经过验证、编译器警告不是我们当前计划更改的内容。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    不过、我们在仿真中没有发现任何特定的错误。 我们检查了语法并找到了一些警告和注意事项。 我们认为这些警告/注意事项可能会改变仿真的实际结果。 您能描述一下这些警告/注意事项对仿真有什么影响吗?  

    谢谢

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viswa、

    osc25x2模型与 PHY 的 XI 25MHz 参考时钟相关、注意事项可能与时钟的预期初始化状态相关、与 GND 相关、而不是在开始仿真之前与 VDDIO 相关。

    此致、
    Justin