This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:使用 TPS65988进行配置

Guru**** 2812145 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, TPS65988, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962195/tps65988-configuration-using-tps65988

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他部件:BQ25611DBQ25703A

您好!

我正在考虑所附 Excel 的组成。
(问题1)
① μ A 的配置、我们正在考虑根据 DCP、CDP 和 SDP 来控制充电电流、这些都可能会受到充电 IC 的影响。
MCU 可通过充电 IC 通过 USB 进行通信。
充电 IC 可通过 I2C 与 MCU 通信。
我认为 BQ25611D 可以区分 SDP 等、但 MCU 无法进行 USB 通信。
是否有可使用如① μ A 的充电 IC?
(问题2)
在 μ ②配置中、USB 控制 IC 可区分 DCP、CDP 和 SDP、并可通知 MCU。
MCU 可通过 USB 控制 IC 通过 USB 进行通信。
充电 IC 可通过 I2C 控制来改变来自 MCU 的充电电流。
在此配置中、我们将 TPS65988/87D 视为 USB 控制 IC。
BQ25703A 似乎可以用作充电 IC、但是否可以使用其他任何充电 IC?
如果您能为我介绍一款价格低廉的充电 IC、我将不胜感激。

此致、

e2e.ti.com/.../Constitution.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的第一个问题、您能否澄清您的设置? 充电器在适配器上使用 D+/D-检测、但微控制器不应连接到 D+/D-线路。 为了实现图(1)、我建议查看采用适配器 D+/D-检测的主机控制型电池充电器。 只需注意、D+/D-不来自主机。

    您在充电器中需要哪些特定功能?

    例如:

    1、有多少节电池?

    2.充电电流是多少?

    输入电流限制是多少?

    4.内部/外部 FET?

    是否包含电源路径等?

    如果充电器检测到 D+/D-、则无需额外的 IC 来对此进行仲裁。  

    谢谢、

    Mike Emanuel