This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:WOL 引脚问题

Guru**** 2763485 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954262/dp83825i-wol-pin-questions

器件型号:DP83825I

在以下情况下:

  1. 打开设备电源。
  2. 它处于 RMII 主模式。
  3. 不要对其任何寄存器进行编程。
  4. 将其连接到活动的100M 链路。
  5. 将其 PWRDN 引脚3置为有效(将其驱动为低电平)。

我知道这将强制它进入“断电”模式。

但我有以下有关此断电模式的问题:

问题1. 是否能够通过对 LED0/pin4进行调优或闪烁来检测链路活动、或者这是否需要不同的低功耗模式? (通过 SW 命令输入?)

 

在以下情况中。

  1. 打开设备电源。
  2. 它处于 RMII 主模式。
  3. 对其寄存器进行编程、以检测魔术包并利用 WoL GPIO 引脚。
  4. 将其连接到活动的100M 链路。
  5. 将其 PWRDN 引脚3置为有效(将其驱动为低电平)

问题2. 它是否能够检测到一个魔术包和一个 GPIO 引脚、或者这需要一个不同的低功耗模式? (通过 SW 命令输入)?

 

数据表第21页提到:“DP83825I WoL 逻辑电路能够通过任何 GPIO 引脚生成用户定义的事件”。

但是、数据表中关于如何使用/可以使用哪些引脚的唯一说明如下:

问题3. 这是否意味着“任何 GPIO 引脚”实际上意味着“只有引脚2”(50MHzOut/LED2)?

 

请注意、在我的应用中、以下功能需要两个单独的 LED/GPIO 引脚:

  1. 链接/活动(默认为;不进行编程)
  2. WOL (如果这需要一些编程,则可以)

问题4. 我是否正确地理解、这是可以通过这个部件实现的、但只有 RMII 从模式(而不是主模式、因为这要求将引脚2用作50MHz 时钟输出)?

 

FYR 数据表第73页的下表令人困惑。

我认为我在下面以黄色突出显示的行应该从其中删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    我们将查看这家酒店、下周周二之前将再次与您进行讨论。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    要解决您的问题、请执行以下操作:

    1、PHY 掉电后、通过将 PWDN 引脚置为低电平、PHY 将无法检测到链路。

    2. PHY 掉电后、通过将 PWDN 引脚置为低电平、PHY 将无法检测魔术包。 有关 WoL 配置、请参阅数据表第7.3.5节。  

    3.是 WoL 中断只能在该器件的 LED2上有效。

    4、正确、数据表中有一个拼写错误。 关于 RMII 主模式、默认情况下、LED2将配置为在 RMII 主模式下输出50MHz 时钟。 但是、这仍然应该是可配置的。  

    请告诉我这是否解决了问题。  

    谢谢、

    Nikhil