This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181:在 i2c 模式下配置时无信号输出

Guru**** 2853850 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962131/tmds181-tmds181-no-signal-output-when-configured-in-i2c-mode

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: TPD12S016

大家好、

使用 TMDS181和 TPD12S016在 FPGA 和显示屏之间构建 HDMI 信号通道(FPGA 是发送端、显示屏是接收端)。

当前的问题是:HDMI 在 i2c 模式下不输出4K 或1080p、而 HDMI 信号在引脚搭接模式下显示。

您是否有任何关于 TMDS181没有输出的建议?

e2e.ti.com/.../I2C-register-dump.TXTe2e.ti.com/.../TMDS181_2D00_OUTPUT_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来是重复的 TT、如下所示:  

    我将继续并关闭此 TT。

    谢谢

    David