This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:不适用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961566/ds90uh948-q1-n-a

器件型号:DS90UH948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

FPD-LINK 具有双向控制通道。

从串行器到解串器是正向通道。

从 De-Ser 到 Ser 是反向通道。

是否可以关闭反向通道?

我们的客户希望测量从 Ser 到 De-Ser 的信号。

但不希望看到反向通道信号中断它。

948中的哪一个寄存器可以实现这种假象?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soar、

    应该可以禁用948的反向通道、但我在数据表中看不到可用的寄存器。 您可以通过几种方法来测量来自串行器和解串器的眼图信号。 第一种方法是通过使用抖动和眼图分析工具将 FPD-Link 输出直接连接到高速示波器来测量来自串行器的眼图。 如果您想测量从 Ser 到 Deser 的眼图、我建议您使用 ALP 软件中提供的眼图监控工具。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soar、

    我不确定我是否理解您的问题。 遗憾的是、我们没有您提到过的该主题的器件。

    Aaron