This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:OTU2信号

Guru**** 2584195 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962033/ds125mb203-otu2-signal

器件型号:DS125MB203

大家好、

 DS125MB203是否支持 OTU2信号传输?

2.我的客户使用 DS125MB203传输 OTU2、但错误代码为高电平。 如何调整 DS125MB203参数? 可以提供一些指导吗?

P.S. 客户选择 10-KR 模式。

期待您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    1)。 据我了解、OTU2使用 NRZ 数据。 鉴于此、请建议使用模式0或10GbE 模式。

    2)。 请注意数据表的表2。 要调优器件、请从1级设置开始、并在每个级别和此表中的每个级别检查最佳位错误。

    此致、Nasser