This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC173:不确定状态的定义

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954896/sn65lbc173-the-definition-of-determinate-state

器件型号:SN65LBC173

大家好、

客户有以下问题。

当差分输入 为−0.2V < VID < 0.2V 时、输出是不确定的。  不确定状态的定义是什么? 状态是 L、H 和 Z 的其中一个?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我忘记再问一个。

    器件的一个通道是否可以不影响其他通道?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    在这种情况下、术语"终端器"表示无法仅根据总线的当前状态确定器件的状态。 由于输入低电平阈值为-200mV 而输入高电平阈值为200mV 所引入的迟滞、因此总线处于这两个值之间时的接收器状态将取决于先前的条件(输入最近低于-200mV 或高于200mV 的天气)。 简而言之、这由"?"表示 因为如果给定表中的其他信息、该值仍然未知。 在这种状态下、器件不会处于高阻态(因为使能使器件保持激活状态)。  

    每个通道独立运行、一个通道的总线输入不会影响另一个通道的输出。 所有通道都共享相同的使能输入和电源轨、因此对这些引脚的更改将影响所有通道。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    谢谢!

    请让我再次确认。 关于第一个问题、我们是否可以说输出可以固定在 L 和 H 中的任何一个上? 客户希望知道输出可以在 不确定状态下固定在 L、H 或中间电压中的一个上、或者输出 可以始终更改状态、我们无法知道状态。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    是的、仅当超过输入阈值时、器件的数字输出才会变化。 输出引脚的驱动状态将为数字高电平或数字低电平-无中间电压值。 当差分位于-200mV 和200mV 范围之间时、输出不会偶尔切换。 这符合 RS-485标准、以确保每个收发器都具有 最小的抗噪能力。  

    现代收发器还能够检测空闲或断开的总线、并在差分接近0V 时将输出保持在已知的高电平状态。  

    此致、
    Eric Schott