This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:当 TXD = 0V 时、CANHL = CANL = 2.5V

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962021/tcan1051h-canhl-canl-2-5v-when-txd-0v

器件型号:TCAN1051H
主题中讨论的其他器件:TCAN1051TCAN1051-Q1

您好,团队

 

我在使用 TCAN1051时遇到了一些问题、您能就我的问题提供一些建议吗?

  1. 当 TXD=1或无连接时、CANH=CANL=2.5V、这是正常现象。
  2. 但当 TXD=0时、CANH CANL 仍然为2.5V、这是错误的。

 

    首先、我认为这是由 CANH 和 CANL 之后的保护引起的、所以我让 R50和 R49变为 NC、但情况并没有改变。

TCAN1051和保护电路的原理图如下所示(通过 R46、R47、R10、R11始终为 NC 的方式)。

 

此致

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、

    感谢大家分享原理图和示波器屏幕截图。 您能否验证引脚8的状态? 您是将开关信号发送到 TXD、还是将状态更改为常量1或0?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    1.我错误地点击“这重新关注了我的问题”。 请帮我回忆一下。

    2、PIN8始终为0.02V。 TXD 不会切换、并且始终为0。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、

    不用担心误击、我们可以继续该主题。

    TCAN1051-Q1具有一个被称为显性超时的特性。 如果在 TXD 上检测到显性状态的时间超过 tTXD_DTO、此功能将禁用 CAN 总线驱动器。 因此、如果 TXD 保持为0、则将有一个~2ms 的显性信号、但总线将返回隐性状态。 要查看正确的转换、TXD 引脚上250kHz 的交流方波将以足够的速率转换 CAN 总线显性和隐性、以避免触发显性超时。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、