This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020的去耦电容器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961469/tusb4020bi-decoupling-capacitor-for-the-tusb4020

器件型号:TUSB4020BI

您好,

数据表通知使用0.1uF 作为器 件的去耦合、其中评估板原理图使用0.1uF、0.01uF 和0.001uF 的组合作为去耦电容器、这对于器件更好。

此致

Ramkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramkumar、

    0.1uF 去耦电容用于 Vbus 、其中0.01uF 和0.001uF 用于帮助将接地噪声耦合到 USB 连接器屏蔽层。 所有电容器的使用均应如 EVM 原理图所示。 数据表建议仅指下游连接器上的电源(Vbus)去耦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表的第34页、其中清楚地说明了在 VDD 和 VDD33引脚上使用0、1uF 电容器的情况。因此、我们需要对要使用的电容器进行干旱处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    数据表正确、VDD 和 VDD33上应使用0.1uF。 0.01uF 和0.001uF 用于帮助对不同频率的噪声进行去耦、强烈建议使用该电容器以确保电源清洁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    好的、谢谢。

    此致

    Ramkumar