This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALP:模拟 LaunchPad 导出寄存器设置

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954685/alp-analog-launchpad-export-register-settings

器件型号:ALP

您好 、是否可以使用 Analog LaunchPad 工具将寄存器设置导出到脚本文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您是指直接寄存器还是间接寄存器? 如果是直接寄存器、您可以使用"Save"按钮进行直接寄存器转储。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我尚未将 ALP 连接到硬件、我希望在 GUI 中更改转储寄存器设置后进行更改。 我尝试了保存按钮、 但它没有显示我配置的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    为了保存转储寄存器数据、您需要将 ALP 连接到 EVM 等物理器件。 当 ALP 处于演示模式时、您无法使用它。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好、谢谢。 我认为这种功能很有用、因为您可以使用 ALP 工具在不涉及 EVM 板的情况下生成硬件配置。