Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A
您好、E2E 论坛、
我尝试通过 IO-Expander EVM-Module 连接 TCA6424A、但没有成功连接。 主机 μ µC 是 S32K146、我正在使用它的 LPI2C0。
我所做的:
-将 J2引脚10上的 ADDR_24引脚相对于板载 GND 引脚 J7拉低
-从我的目标硬件和 GND 提供5V 电压
-以 SCL 时钟频率进行绕过(保持在100kHz 以下)
-采用启动/停止设置、以满足具有更多时间储备的 TCA6424A 时序要求
-将 TCA6424A 通信的地址设置为0x22
-我没有更改 EVM 板的4k7上拉电阻
由于我能够提供一些防滑剪、因此您可以看到 I2C 总线对我来说看起来不错、但我没有收到器件的 ACK。 
我的建议是否正确,即在这一框架内应该是完全正确的? 由于 SDA-Line 上没有 ACK、我的控制器被占用、不会传输任何进一步的数据。
EVM 上的 IC 可能已损坏? 我的想法是不好的:(