This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108PWR

Guru**** 2874310 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74AHC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961997/txb0108pwr

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2T45SN74AHC125

我使用 IC TXB0108PWR 将5VP-P 的方波脉冲转换为1MHz 至5MHZ。但我只能在800kHz 之前正确获得输出(5V 至3.3V 无噪声转换)。我正在连接原理图部分,请提供   同样的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题通常是由电容负载过高引起的。 TXB 在负载高于70pF 时不工作;请参阅数据表的第8.3.3和8.3.5节。

    对于单向信号、SN74LVC2T45等方向控制电平转换器将更加稳健和灵活。 为了转换到较低的电压、您还可以使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AHC125。