This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C750:可用性和 EOL 电势

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C750E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955234/tl16c750-the-availability-and-eol-potential

器件型号:TL16C750

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在考虑 TL16C750FN (PLCC 封装)或 TL16C750PM (LQFP 封装)。
但是、他们担心这些产品的可用性和 EOL 潜力。
我希望您回答以下问题。

全球有哪些需求、TL16C750FN 或 TL16C750PM?
(哪一个具有更大的电源?)
由于我认为 LQFP 封装比 PLCC 封装新、我认识到 TL16C750PM 在未来比 TL16C750FN 更不可能成为 EOL。
上述识别是否正确?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、TI 不会公开对未来做出此类预测。

    PLCC 封装恰好具有更大的电源。 该封装旨在向后兼容现有设计、这些设计可能是该器件最重要的应用。

    在电源/需求考虑下、客户应考虑采用48-TQFP 封装的 TL16C750E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Y.Ottey、

    正如 Clemens 所指出的、我无法说明任何器件的寿命可用性。  

    正如 Clemens 所回答的、最新器件(也是最新工艺技术)是750E 器件。 我之所以指出这一点、是因为 TI 已正式声明、随着新的300mm 晶圆制造厂的发展、一些旧的加工制造厂(150mm 工艺技术)将在未来3到5年内关闭。 据我所知、这些过程中的器件列表尚未公开、因此我无法评论750的较旧非 E 版本。

    -Bobby