This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:P0-p7中的 VIH

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954718/tca9554-the-vih-in-p0-p7

器件型号:TCA9554

当 VCC 高于3V 时、VIH 为0.8xVCC。

比我的设计要高。

您能否推荐其他具有较低 VIH 的材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪米特里

    您的系统中有哪些电源轨? 是否可以为 TCA 器件提供为逻辑供电的电压轨?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我的电源轨为5V。

    根据我的理解、VIH 应该大约为2.x V

    TCA VIH 高于正常 VIH 有何原因。 (2.X V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪米特里

    由于您的 VCC 电源为5V、VIH 将为0.8*5V = 4V。 更改此设置的唯一方法是降低 VCC 电源。

    此致、