This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ESD 直流特性

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122, ESD401, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955401/faq-esd-dc-characteristics

器件型号:ESD122
主题中讨论的其他器件: ESD401TVS0500

您好!  

什么是绝对直流输入和通过 I/O 的电流?

数据表显示了基于峰值脉冲的规格、但静态直流电压的响应是什么?  

我已在数据表中添加了一个图表、但仍然不确定如果我们向 IO 引脚注入超过6V 的直流电会发生什么情况?

 

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E!

    首先、我将为您简要介绍这些类型的保护器件。 这些二极管在很长一段时间内不能通过静态直流电压进行细分。 它们的主要目的是防止 ESD 和浪涌事件造成的损坏、这些事件的持续时间分别仅为几纳秒和几微秒。 一旦二极管被分解、它会在电流流流过二极管时产生大量热量。 这最终会导致热故障。 因此、建议您在二极管上仅具有等于或低于额定 Vrwm 的静态直流电压、在本例中为3.6V

    话虽如此、如果承受的应力超出绝对最大自然通风工作温度125°C、器件可能会受到永久损坏 使用结至电路板热阻并假设采用 DMX 封装、器件在环境温度环境下、在6V 电压下会在超过绝对最大额定值36mA 时过热。

    请告诉我这是否回答了您的问题。 如果已解决、请单击"已解决"按钮。

    此致、
    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细回答!  

    我们正在通过 Type-C 端口进行一些过压安全测试。 我们注意到、当提供7V 电压时、ESD122看起来会损坏、从而导致 USB2.0上出现异常信令。 我们认为该 ESD 二极管正常、因为它似乎至少可以承受5V 短路。   您是否有具有更高直流额定值的更好建议?  

    通过以下链接、ESD122似乎是推荐的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是仅施加到 VBus 还是所有数据引脚上的7V 电压? 如果只是针对 VBus、我建议使用 TVS0500、因为它们是针对5V 电源线而设计的。 如果是数据线、则 Vrwm 中的下一个步骤将是5.5V Vrwm 下的 ESD401。 但是、该器件具有更高的钳位电压、因此您的系统在 ESD 事件期间会遇到更高的电压。  

    此致、

    Matt Smith