This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS301:PCLK 不够

Guru**** 2927140 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961811/sn65lvds301-pclk-not-enough

器件型号:SN65LVDS301

你(们)好。

我的客户正在评估 SN65LVDS301。

它们需要将24位 RGB 串行化为2通道信号、因此 SN65LVDS301的2通道模式似乎很好。

但他们发现 SN65LVDS301的 PCLK 不够(~30MHz)、并且需要>40.5MHz。

我们是否有一个具有相同功能且可支持40.5MHz PCLK 的器件?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    遗憾的是、我们没有一个具有相同功能且可支持40.5 MHz PCLK 的器件。

    此致、

    I.K.