This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:USB 至 DVI 转换器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961677/ds90ub926q-q1-usb-to-dvi-converter

器件型号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他器件:TFP410

是否可以使用 DS90UB926Q 和 TFP410实现简化的 USB2.0/3.0至 DVI (TMDS)转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    926 + TFP410可以支持 DVI 转换。

    USB2/3在哪里发挥作用? 您是否考虑将 USB 电缆用于 FPD-Link?  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此用例适用于航空电子应用、用于通过 USB 2.0/3.0电缆将视频从平板电脑传输到驾驶舱显示屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     要使 DS90UB926Q 正常工作、您需要将其与 DS90UB925等 FPD-Link 串行器配对使用。  

    如果串行器位于平板电脑中、则可以使用 USB 3电缆发送视频。 USB2电缆的特性可能不支持数据速率。  

    此致、

    蔡夏利