This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206B:SN65MLVD206B 是恒定电流输出器件吗?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955004/sn65mlvd206b-is-sn65mlvd206b-a-constant-current-output-device

器件型号:SN65MLVD206B

大家好、

我的客户正在评估 SN65MLVD206B 作为背板总线、他们正在寻找150Mbps 的最佳选择、因此他们尝试了许多终端值。

但是,当它们使用43R 作为两个端接电阻值时(即43R//43R = 21.5R 等效差分阻抗),V_AB 仍然为430mV,而不是11.3mA*21.5=242.9mV。

SN65MLVD206B 是否是 TIA/EIA-899限制的11.3mA 恒流输出器件?

如果是、您能不能帮助评论为什么两个43R 并联端接电阻会导致21.5R 等效阻抗、但得到430mV 而非11.3mA*21.5=242.9mV?   

谢谢!

此致

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    TIA/EIA-899标准规定、驱动器应向30 Ω 和55 Ω 之间的负载提供大于300mV 的电压。 21.5欧姆超出工作区域、因此不会有线性关系。 但是、由于它们仍在测量430mV、这意味着 SN65MLVD206B 具有足够的电流驱动能力、可驱动21.5 Ω 负载并将差分电压保持在数据表规格范围内。  

    此外、请注意终端电阻器必须与其传输线路的特性阻抗相匹配。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答、还有一些问题:

    Q1:根据您的反馈、SN65MLVD206B 是电流输出器件、但只能保证30 Ω~55 Ω 负载与器件输出电流之间的线性关系、如 TIA/EIA-899标准所规定。 正确?

    Q2:当负载介于30 Ω 和55 Ω 之间时、输出电流值是多少? 11.3mA?

    Q3:当负载小于30欧姆时、输出电流值变为多少?  

    Q4:430mV/21.5=20mA 似乎比 SN65MLVD206B 的短路电流24mA 低、并且不会造成短路损坏、但 SN65MLVD206B 器件是否存在像21.5R 负载那样驱动的潜在风险?  

    谢谢、致以诚挚的问候

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    1.正确

    2.按数据表规格看、它看起来是13 - 16mA

    3.该器件的额定负载未低于30欧姆

    驱动较小的负载不会损坏器件。 但同样、端接电阻需要与传输线路的特性阻抗相匹配。

    此致、

    I.K.