This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:使用此器件切换 USB 信号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955136/hd3ss215-switching-usb-signal-with-this-device

器件型号:HD3SS215
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS4212

大家好、

HD3SS215是否支持 USB 3.2第1代和 USB 3.2第2代信号开关?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    HD3SS215没有足够的带宽用于 USB3.2第2代。 请将 TMUXHS4212用于 USB 应用。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果我们只需要 USB 3.2第1代(5Gbps)、它能正常工作吗?

    共模电压和差分电压看起来都正常。

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我在将 HD3SS215用于 USB 3.2第1代(5G)时未发现问题。 他们为什么要使用 HD3SS215进行 USB 操作?

    谢谢

    David