This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:DS160PR410RNQT

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955402/ds160pr410-ds160pr410rnqt

器件型号:DS160PR410

您好!

我们希望将 DS160PR410RNQT 用作 PCIe Gen3转接驱动器。

是否建议将转接驱动器(TX 和 RX)放置 在主板或连接到主板的端点卡中?

我们主要关注信号完整性问题。

谢谢、

David

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    首先、强烈建议将 PR410 IBIS-AMI 模式与系统的参数模型一起使用、以确保具有良好的信号完整性裕度。 PR410模型已与实际器件性能相关、因此可以很好地概述眼图张开度等

    与您的问题相关、这一切取决于信号路径中的插入损耗。 建议 PR410器件的输入至少具有3-4dB 的损耗。 这样做是为了确保 PR410在其线性区域中运行、并且能够无缝通过第3代培训序列。 请注意数据表的表1。 请注意、4GHz 时的 PR410增益为~ 12dB。 此外、在第3代中、根复合体和端点应能够自行处理约22dB 的噪声。 因此、这意味着总插入损耗应约为34dB 或更低。

    此致、Nasser