请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955196/dp83869hm-power-supply
器件型号:DP83869HM尊敬的 TI 团队
我想向您询问数据表中描述的两种电源配置(如下所示)。
1. 1. 是否有每个电源引脚(VDDIO、VDDA1P1、VDDA2P5)的功耗(电流消耗)数据?
(我收到了一个请求、因为我们的客户需要选择将为每个引脚供电的器件。)
2.我是否应该使用 LDO 为每个电源引脚(VDDIO、VDDA1P1、VDDA2P5)供电? (还是可以为其提供直流/直流转换器?)
如果由 DCDC 供电、我们的客户担心纹波会导致通信质量问题。
此致、
是的、奥特伊