This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:MDI 至 MDI 连接

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961077/dp83822i-mdi-to-mdi-connection

器件型号:DP83822I

大家好、

我的客户有一个新项目、以太网(EtherCAT)结构如下方框图所示。

由于 AX58100的 P0是 MDI 接口、属于电压模式、因此

DP83822是否可以直接通过 MDI 接口连接到 AX58100?

2.在 MDI 接口上建立电压模式和电流模式之间的连接是否可行。 如果可能、是否有任何参考电路可与客户共享?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我们将研究您的问题、并在星期五之前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    如图所示、只要中间有隔直电容器、就可以通过 MDI 接口将 DP83822连接到处理器。 电压模式和电流模式线路驱动器输出可与隔直电容器连接。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    非常感谢您的评论。 客户的原理图设计完成后、我将对其进行审查、我也需要您的建议。

    此致、

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    是的、请随时联系我们查看原理图。 现在、我将关闭该线程。

    谢谢、

    Nikhil