This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142EVM:EVM GUI

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955110/tdp142evm-evm-gui

器件型号:TDP142EVM
主题中讨论的其他器件:TDP142

您好,团队

我看到此板上有 I2C 连接器、但我没有在线或 EVM 用户指南中提供 GUI。 我们有这个 GUI 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有适用于 TDP142的 I2C 控制器。 但您可以使用 I2C 控制器、例如 Total Phase Aardvark 来控制 TDP142。

    谢谢

    David