This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:启动 TUSB422时出现问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953718/tusb422-problem-when-bringup-tusb422

器件型号:TUSB422

尊敬的 TI:

我要将 TUSB422源代码添加到我们的项目中、但如下所示存在错误

USB_PD_PAL.c:22:10:致命错误:找不到'Huawi_platform/USB/HW_PD_dev.h'文件

为什么您的源需要来自华为的头文件? 您能否在通用 include 文件夹中提供头文件?

谢谢和 BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duan:

    我将对此进行研究、并将尽快返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duan:

    这是对之前项目的抑制、专门针对华为。  需要一个平台抽象、并包含一个 Huawei 平台的示例。  您需要 创建自己的标头并修改 PAL 以调用这些特定的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    您是否有自己的代码(在添加华为源代码之前)?

    谢谢、BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duan:

    此处没有源代码、因为 PAL 将特定于每个系统、应由客户开发。