Other Parts Discussed in Thread: TUSB422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB422 尊敬的 TI:
我要将 TUSB422源代码添加到我们的项目中、但如下所示存在错误
USB_PD_PAL.c:22:10:致命错误:找不到'Huawi_platform/USB/HW_PD_dev.h'文件
为什么您的源需要来自华为的头文件? 您能否在通用 include 文件夹中提供头文件?
谢谢和 BR