This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:B 侧能否在主器件侧连接、A 侧能否在从器件总线上连接?

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961874/tca9617a-can-b-side-connect-on-master-side-and-a-side-connect-on-slave-bus

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA9803

在我的电路中、我有来自同一电源的用于 VCCB 和 VCCA 的3V3。
由于从器件的 VIL 最大值为0.4V、因此我希望使用 A 侧作为从器件、从 B 侧获取的 VOL 为0.23V、而不是超出从器件 VIL 规格的0.58V。

在原型上、它可以正常工作、其中 A 侧连接到从器件总线、B 侧连接到主总线、但在批准此设计之前需要确保。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B 侧的 VOL 为0.58V、从器件的 VIL 最大值为0.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 μ I²C 是一种双向协议。 从电气上来说、主器件和从器件之间没有差异。

    TCA9803更便宜、可为您节省一对上拉电阻器、并且两侧的 VOL 都很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢