This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:接收器输出的上升和下降时间

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961882/sn65hvd3088e-rise-and-fall-time-of-receiver-output

器件型号:SN65HVD3088E

大家好、

请告诉我 SN65HVD3088E 的接收器输出最大上升和下降时间。 在数据表中、它显示为3ns。 但当我测试时、显示的时间高达5ns。 请答复。

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值是针对15pF 的负载电容指定的。

    仅示波器探头就可以达到该电容。 您具体是如何测量的?