This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:寄存器中的可调 EQ

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, SN75LVCP600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954503/tusb9261-adjustable-eq-in-register

器件型号:TUSB9261
主题中讨论的其他器件: SN75LVCP600

各位专家、您好!

我的客户需要知道我们是否有具有可调 EQ 功能的 USB3.0至 SATA Gen3桥接器。 查看产品系列后、我们有 TUSB9261、但没有可调 EQ 功能。 我们可以收到您的确认吗? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    正确、TUSB9261 SATA 接口没有可调 EQ。  如果需要额外的 EQ、应使用 SN75LVCP600等 SATA 转接驱动器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    由于客户需要 USB 转 SATA 的桥接器、我是否可以知道我们是否没有为客户提供可调节的桥接器+EQ 解决方案? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我们没有集成了可调节 EQ 的 USB 转 SATA 桥接器。 如果客户需要额外的信号调节、则应使用外部 SATA 转接驱动 器、如 SN75LVCP600。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢双人入住:)

    此致、

    Ann Lien